Der Blitz schlägt z. B. in der Nähe des Hauses ein. Statt der üblichen 230 oder 400 Volt Spannung können dann für kurze Zeit mehrere tausend Volt auf der ins Haus führenden Stromleitung liegen und der fließende Strom übersteigt den normalen Wert um ein Vielfaches. Die Folge sind defekte Geräte oder sogar gefährliche Kabelbrände. Das kann richtig teuer werden. Und dabei sind die Kosten ja nur die eine Seite der Medaille. Was, wenn der Computer so geschädigt ist, dass Ihre Fotos, Videos und alle wichtigen Daten verloren sind, die Alarmanlage ausfällt während Sie im Urlaub sind oder das wichtige Endspiel leider für Sie nicht stattfindet, da die gesamte Medientechnik im Haus unbrauchbar ist? Und da der Blitz nicht die alleinige Ursache von Überspannungen ist, wir also auch mit Schaltüberspannungen als mögliche Schadensursache rechnen müssen, hat die gängige Methode des Steckerziehens bei herannahendem Gewitter ausgedient. Und mal ehrlich, wer möchte denn schon den Netzstecker vom Fernsehgerät während einer interessanten Sendung ziehen, nur weil ein Gewitter aufzieht und sicher kommt auch niemand auf die Idee den Netzstecker der modernen Kühl-und Gefrierkombination zu ziehen oder die Heizung mitten im Winter vom Netz zu nehmen?
Übrigens leisteten die Sachversicherer entsprechend den Angaben der GDV im Jahr 2015 für ca. 340.000 Blitz- und Überspannungsschäden rund 220 Mio Euro.
Frust, Ärger, Mehrarbeit und ungeplanten finanziellen Mehraufwand können Sie durch einen wirksamen Überspannungsschutz vermeiden. Und ganz wichtig: Seit dem 01.10.2016 ist Überspannungsschutz in neuen Wohngebäuden Pflicht! Auch eine Nachrüstung ist jederzeit möglich! Es ist Ihr Zuhause und dort wollen Sie sich wohl und beschützt fühlen. Machen Sie daher keine Kompromisse bei der Sicherheit. Mit Schutzlösungen von DEHN halten Sie Überspannungen auf Abstand und Ihre Geräte am Laufen, so beispielsweise mit dem neuen DEHNshield ZP Basic.