Nachdem 2015 die 19. Landesgesellschaft in Singapur eröffnet wurde, expandiert DEHN weiter und gründet eine Landesgesellschaft im Mittleren Osten, in Dubai. Ziel dieser Investitionsmaßnahme ist die Unterstützung von Kunden vor Ort bei der Vermarktung der Produkte von DEHN und bei der Entwicklung von kundenorientierten Schutzlösungen sowie die Förderung international anerkannter Qualitätsstandards im Bereich des Blitz-, Überspannungs- und Arbeitsschutzes im Mittleren Osten.
Das 1910 in Nürnberg gegründete Familienunternehmen in der vierten Generation ist in über 70 Ländern weltweit aktiv. Das Produktportfolio von DEHN umfasst Überspannungsschutz für energietechnische und informationstechnische Anlagen, Blitzschutz- und Erdungslösungen sowie Produkte für den Arbeitsschutz.
DEHN ist schon mehr als 10 Jahre im Mittleren Osten präsent. Ab März ist DEHN nun auch mit einer eigenen Landesgesellschaft vor Ort. Sie wird unter dem Namen DEHN MIDDLE EAST FZE geführt. Das neue Team befindet sich im Aufbau und die ersten Mitarbeiter sind bereits an Bord. Im Fokus der neuen Vertriebsgesellschaft stehen insbesondere die Bereiche Öl und Gas, die Prozessindustrie, Infrastrukturprojekte, die Telekommunikation und zukünftig verstärkt auch alternative Energien. Mit der neuen Tochtergesellschaft will DEHN das Geschäft im Mittleren Osten ausbauen. Geschäftsführer der DEHN MIDDLE EAST FZE in Dubai, Vereinigte Arabischen Emirate, ist Bassam Zahabi, der für DEHN bisher schon das Geschäft in dieser Region betreut hat.
Die verstärkte Präsenz im Mittleren Osten wird zu mehr Kundennähe und einfacherer Auftragsabwicklung führen. Die neue Tochtergesellschaft in den Vereinigten Arabischen Emiraten ermöglicht es den Kunden im Mittleren Osten Schulungsangebote vor Ort wahrzunehmen und innerhalb der lokalen Arbeitszeiten einen Ansprechpartner zu haben. DEHN kann so seine Präsenz in der Region erhöhen und Schutzlösungen einem größeren Kundenkreis in der Region zur Verfügung stellen. Zudem wird DEHN mit seinen Partnern vor Ort gemeinsam kundenspezifische Schutzlösungen erarbeiten. Die neue Landesgesellschaft wird dazu beitragen, die Kooperationen mit derzeitigen Distributoren zu stärken und so das Geschäft im Mittleren Osten auszubauen.
DEHN MIDDLE EAST FZE ist eine hundertprozentige Tochtergesellschaft, die in der Freihandelszone Jebel Ali situiert ist. Die Landesgesellschaft in Dubai ist ein weiterer Beweis für das weltweite Wachstum von DEHN. Auch mit dieser strategischen Investition gibt DEHN einmal mehr sein klares Bekenntnis zur Internationalität und zum Markt.