Nach allen Regeln der Sicherheit: Biogasanlagen schützen

Damit Biomasse für die Energiegewinnung genutzt werden kann, wird sie in hochtechnischen Produktionsanlagen verarbeitet, meist mit Hilfe von vollautomatisierten Prozessabläufen. Naturgemäß sind diese Anlagen sehr kostspielig, die darin stattfindenden Prozesse empfindlich gegenüber Störungen. Hinzu kommt, dass die Gärbehälter und Gasspeicher ein explosionsfähiges Gemisch aus Gas und Luft enthalten. Die Anlagenteile werden somit als explosionsgefährdet eingestuft und ihr Schutz umso notwendiger.  

Blitzschläge und Überspannungsereignisse können nicht nur die Funktion der Prozessabläufe beeinträchtigen, sondern auch Brände auslösen. Somit stellen sie ein erhebliches Risiko für Biogasanlagen dar, sowohl für die Verfügbarkeit der Anlage als auch für die Sicherheit dort tätiger Menschen. Wie Sie bei der Planung von Biogasanlagen ein fachgerechtes und lückenloses Blitzschutz-Konzept gemäß der gültigen Sicherheitsregeln erstellen, zeigen wir Ihnen hier. 

DEHN

Äußerer Blitzschutz für Biogasanlagen

Die architektonischen Besonderheiten einer Biogasanlage sorgen für Herausforderungen bei der Planung des äußeren Blitzschutzes. Beim Fermenter haben Sie es etwa mit einem runden Behälter zu tun, überdacht von einer Kuppel aus gummiartigem Material. Deren oftmals großer Durchmesser und die gewölbte Form erschweren die Einhaltung des im Blitzschutzzonen-Konzept definierten Blitzkugelradius. Fangeinrichtungen werden rund um den Fermenter platziert. Um die Wölbung der Kuppel mit einzuschließen, müssen sie eine entsprechende Höhe aufweisen, die wiederum in der Windlastberechnung zu berücksichtigen ist. Unsere Lösung: Tele-Blitzschutzmasten mit praktischem Stecksystem, wahlweise mit Schraubfundament oder für Köcher- und Betonfundamente. 

Mit Blick auf die explosionsgefährdeten Anlagenteile gilt es außerdem, gefährliche Funkenbildung und Überschläge auf leitfähige Komponenten zu verhindern. Die Einhaltung des Trennungsabstands ist dafür entscheidend. Auch hierfür haben wir eine ebenso elegante wie praktikable Antwort entwickelt: die HVI-Leitung.  

Durch ihre hochspannungsfeste Isolierung stellt die Ableitung einen äquivalenten Trennungsabstand her – und verhindert somit nicht nur blitzbedingte Funken, sondern erleichtert Ihnen auch die Positionierung Ihrer Fangeinrichtungen: Fangmasten mit integrierter HVI-Leitung können platzsparend direkt am Gebäude angebracht werden. Kontaktieren Sie uns gern für tiefergehende Beratung und Unterstützung bei Ihrer Planung.  
 
Auf Zündfunkenfreiheit in Ex-Zonen achten 

Den Blitzschutz-Potentialausgleich für eingeführte metallene Rohrleitungen erreichen Sie durch die Anbindung an das Erdungs-/Potentialausgleichssystem. Achten Sie dabei insbesondere in Ex-Zonen darauf, dass diese Verbindungen gegen Selbstlockern gesichert und auf Zündfunkenfreiheit geprüft sind. 

Überspannungsschutz für die Energie- und Datentechnik

Wesentlicher Bestandteil des inneren Blitzschutzsystems von Biogasanlagen ist der Blitzschutz-Potentialausgleich, den Sie für alle von außen in das Gebäude eingeführten leitfähigen Systeme ausführen. Alle unter Betriebsspannung stehenden Systeme werden indirekt mit Typ 1-Ableitern in den Potentialausgleich eingebunden. In nachgeschalteten Unterverteilungen kommen Überspannungs-Ableiter Typ 2 zum Einsatz.  
 
Um die kontinuierliche, störungsfreie Übertragung von Messdaten an die Steuereinheit Ihrer Biogasanlage sicherzustellen, müssen auch die von außen kommenden Steuer- und Signalleitungen über Blitzstrom-Ableiter angeschlossen werden. Hierzu bieten wir Ihnen ein vollständiges Produktspektrum an Ableitern für alle Schnittstellen und Montageanforderungen.  

Produkt-Varianten

Downloads

Services

Wir begleiten Ihr Projekt von der Planung bis zur Umsetzung und darüber hinaus. Nutzen Sie unser vielfältiges Angebot an praktischen Tools und Services.  

Melden Sie sich jetzt zum Newsletter an

Gerne halten wir Sie auf dem Laufenden mit Infos rund um die Themen Blitz- und Überspannungsschutz sowie Arbeitsschutz.

Exklusive Branchen-News und Trends
DEHN Produktneuheiten
Normenänderungen

Noch Fragen?

Rückrufservice
Ich stimme der Verarbeitung meiner personenbezogenen Daten gemäß der Datenschutzerklärung zu. Hier geht's zur Datenschutzerklärung.
Hier finden Sie alle Informationen über die Verarbeitung Ihrer persönlichen Daten.
CAPTCHA
10 + 7 =
Solve this simple math problem and enter the result. E.g. for 1+3, enter 4.
Diese Frage stellt sicher, dass das Formular nicht durch Bots automatisch verwendet werden kann - vielen Dank für Ihr Verständnis!
Kontaktanfrage
Ich stimme der Verarbeitung meiner personenbezogenen Daten gemäß der Datenschutzerklärung zu. Hier geht's zur Datenschutzerklärung.
Hier finden Sie alle Informationen über die Verarbeitung Ihrer persönlichen Daten.
CAPTCHA
5 + 3 =
Solve this simple math problem and enter the result. E.g. for 1+3, enter 4.
Diese Frage stellt sicher, dass das Formular nicht durch Bots automatisch verwendet werden kann - vielen Dank für Ihr Verständnis!