Referenzen Öl- und Gasindustrie
Seit mehr als 40 Jahren ist DEHN ein Partner der Öl- und Gasindustrie und bietet Technologien und Lösungen an, die Unternehmen dieser Branche dabei helfen, sicherer und effizienter zu arbeiten.



Normgerechter Blitz- und Überspannungsschutz für Harbour Energy
Eigensichere Messkreise bei Gasverdichterstationen: DEHN unterstützt Harbour Energy in Deutschland mit Lösungen aus der BLITZDUCTORconnect Serie und intelligentem Condition Monitoring zur weiteren Erhöhung der Betriebssicherheit und Anlagenverfügbarkeit.


Wasserstoff-Elektrolyseanlagen von Fest GmbH
Mit der Planungsdienstleistung DEHNconcept wurde für die FEST Gruppe ein Blitzschutzkonzept für Elektrolyseure erstellt. Bestandteile der Planung eines solchen Konzeptes sind die Risikoanalyse, eine 3D- Planung von Blitzschutz/Erdungsanlage sowie die Planung des Überspannungsschutzes.


Mobile Wasserstofftankstelle
WyRefueler von Wystrach
Der WyRefueler ist eine „plug&play“-Wasserstofftankstelle, die entwickelt wurde, um kleinere bis mittlere Flottensysteme zu bedienen. Nach eintägiger Aufstellung am Einsatzort kann das System in Betrieb genommen werden. Für die verschiedenen Ex-Zonen einer Wasserstofftankstelle kann man nicht auf konventionellen Blitzschutz zurückgreifen. Für die mobile Wasserstofftankstelle der Firma Wystrach wurde ein Schutzkonzept auf Basis eines isolierten Blitzschutzsystems verwendet.


Tanklager an der indischen Westküste
Bharat Petroleum Corporation Ltd. (BPCL)
BPCL, Indiens zweitgrößtes Mineralölunternehmen unterhält an der indischen Westküste umfangreiche Tanklager. Deren Schutz stellt sich durch Monsune, hohe Blitzdichte und die korrosive Umgebung in Meeresnähe als besonders herausfordernd dar. Das Risiko für einen direkten Blitzeinschlag ist extrem hoch und ein Blitzschutzsystem mit Fangstangen wegen der Größe der Tanks ausgeschlossen.
Die Lösung war hier ein passgenaues Schutzkonzept mit Blitzschutzmasten und Oberleitungssystem. Es bietet optimalen Schutz für Personen und Anlagen.


3D-Laserscan Blitzschutzplanung
Sonatrach Raffineria Italiana
Die Raffinerie erstreckt sich über eine Fläche von 1,9 km2. Um für eine Anlage dieser Größenordnung einen wirksamen Schutz gegen direkte Blitzeinschläge zu realisieren, bedarf es einer profunden Planung.
Im laufenden Betrieb kam daher das zeitsparende 3D-Laserscan-Verfahren zum Einsatz. Es bietet die fundierte Grundlage zur optimalen Positionierung der Fangeinrichtungen sowie zur effizienten Planung des Montage- und Materialaufwandes.


Wasserstoff-Hybridkraftwerk
ENERTRAG AG
Das Pilotprojekt „Hybridkraftwerk Prenzlau“ bildet im weitgehend flachen Gelände die höchste Erhebung. Damit ist die Gefahr für einen direkten Blitzschlag besonders hoch. Ex-Zonen im gesamten Innenbereich der Halle erfordern einen getrennten Blitzschutz - hier reicht der herkömmliche Blitzschutz nicht aus.
Das Schutzkonzept besteht daher aus einem auf Abstand errichtetem, vollständig von der baulichen Anlage getrennten Fangsystem (HVI-System).


Wechselspannungsbeeinflusste Rohrleitung
Pipeline ENSO NETZ GmbH
Die Pipeline der ENSO NETZ GmbH verläuft parallel zu einer Bahntrasse, was zu Wechselspannungsbeeinflussung führt. Die hieraus resultierenden AC-Spannungen müssen begrenzt werden, um Wechselstromkorrosion und Schäden an elektronischen Geräten durch transiente Überspannungen zu vermeiden.
Die smarte Abgrenzeinheit VCSD leitet die temporären und stationären AC-Spannungen gegen einen niederohmigen Erder ab. Damit werden zudem auch Personen vor unzulässig hohen Berührspannungen geschützt.


Anlage zur Energierückgewinnung
Taimeralm im Felbertal
Europas wichtigste Rohölpipeline TAL nutzt eine Anlage zur Energierückgewinnung mit der rund 12% des Energieverbrauchs der österreichischen TAL-Pumpstationen gedeckt wird.
Ihr Standort im Gebirge, mit steinigem Boden und einem schlechten spezifischen Bodenwiderstand, bedeutet ein besonders hohes Blitzeinschlags-Risiko. Daher wurde der Blitzschutz und der Schutz der empfindlichen Endgeräte ganzheitlich berücksichtigt.
Das Überspannungs-Schutzkonzept besteht aus einem getrennten äußeren Blitzschutz mit HVI-Technologie, einer eng vermaschten Erdungsanlage, einem vermaschten Potentialausgleich und dem Überspannungsschutz für Energieversorgung, MSR-Technik und Fernwirksystem.


Lager für Erdölerzeugnisse
Sichere Überwachung des Versorgungszentrums
Die CLH Group ist im spanischen Markt führendes Unternehmen für den Transport und die Lagerung von Erdölerzeugnissen und verfügt über ein Pipeline-Netz von mehr als 4.000 Kilometer und 38 Lageranlagen. Die Aktivität von CLH besteht hauptsächlich darin, die Erdölerzeugnisse in ihren Anlagen in Empfang zu nehmen, diese zu lagern, weiter zu transportieren sowie mittels eigener Tankfahrzeuge an Endkunden zu liefern.
Die ständige Verfügbarkeit der Anlagen ist für CLH immens wichtig, um die Versorgung der Tankstellen gewährleisten zu können. Überspannungsschutzgeräte sind absolut unumgänglich, da sich die Anlagen an exponierten Orten befinden.


bayernets GmbH
Erdgas-Übergabestation der MONACO-Pipeline in Finsing
Die erdverlegte Pipeline bayernets GmbH München verläuft mit einer Gesamtlänge von ca. 87 km von der deutsch-österreichischen Landesgrenze in Burghausen bis nach Finsing bei München.
Mit Ex-Trennfunkenstrecken werden elektrisch leitfähige Anlagenteile im Ex-Bereich geschützt, die nicht direkt miteinander verbunden werden können.
Um die regelmäßigen Inspektionen zu vereinfachen, wurde die Coax-Connection Box mit integrierter Ex-Trennfunkenstrecke EXFS 100 außerhalb des Ex-Bereiches installiert. So ist die Überprüfung besonders einfach und zeitsparend.


BAYERNOIL
Die BAYERNOIL Raffineriegesellschaft mbH betreibt an den Standorten Neustadt und Vohburg die größte Raffinerie Süddeutschlands.
BAYERNOIL vertraut auf intelligenten Überspannungsschutz mit platzsparenden Hutschienengeräten von DEHN. Vom BLITZDUCTOR XT sind hier ca. 600 Stück verbaut.
Um eine drohende Überlastung der Ableiter so früh wie möglich zu erkennen, wird der Zustand kontinuierlich über das Condition Monitoring System kontrolliert. Die nötigen Servicemaßnahmen erfolgen somit rechtzeitig und bewahren den hohen Anspruch von BAYERNOIL an Arbeits-, Verfahrens- und Anlagensicherheit.
Vom Condition Monitoring System DRC MCM sind hier ca. 70 Stück im Einsatz.


Open Grid Europe - Planung
Die Open Grid Europe GmbH (OGE) ist mit einem Ferngasleitungsnetz von rund 12.000 km Deutschlands führender Erdgastransporteur. Einen der wichtigsten Knotenpunkte im Erdgasnetz bildet dabei die OGE-Verdichterstation in Werne: 13 Pipelines aus unterschiedlichen Richtungen treffen hier aufeinander.
Um das Blitzschutzkonzept in die komplexe Anlagenarchitektur - einschließlich der Ex-Bereiche - zu integrieren, setzt Open Grid Europe auf die 3D-Planung der Firma DEHN. Damit ist eine effiziente Auslegung der Fangeinrichtung unter Berücksichtigung aller Anlagenteile gewährleistet.


Open Grid Europe - Realisierung
Rund ein Viertel des deutschen Erdgasverbrauchs fließt durch die Verdichterstation Werne. Der Ausbau des Standortes als zentraler Punkt des Gasversorgungsnetzes ist Teil des Netzentwicklungsplanes (NEP).
Das Blitzschutzkonzept mit hocheffizienter Auslegung der Fang- und Ableitungseinrichtungen wurde in allen Bereichen (einschießlich der Ex-Bereiche) mit den zertifizierten Systemkomponenten von DEHN umgesetzt. Die vorausgegangene 3D-Planung und die daraus generierten Detailzeichnungen bedeuteten eine enorme Ersparnis an Montageressourcen, Zeit und Kosten.


Anlandestation der Nord Stream-Pipeline
Seit mehr als 40 Jahren Partner der Öl- und Gasindustrie.
Diese Firmen vertrauen bereits auf Technik von DEHN, um ihre Anlagen immer sicherer und effizienter zu machen.
Die GASCADE Gastransport GmbH ist als Betreiber der Anlandestation in Lubmin bei Greifswald für den sicheren und störungsfreien Betrieb verantwortlich. Leitungsgebundene Störimpulse können über die Vielzahl der Schnittstellen von außen eindringen und erhebliche Schäden am Prozessleitsystem verursachen.
Mit der Risikoanalyse nach IEC 62305-2 wurde daher das Gefährdungspotential ermittelt und die Maßnahmen für einen umfassenden Blitz- und Überspannungschutz festgelegt.
Seit mehr als 40 Jahren Partner der Öl- und Gasindustrie.
Diese Firmen vertrauen bereits auf Technik von DEHN, um ihre Anlagen immer sicherer und effizienter zu machen.
Weitere Referenzen
Gerne lassen wir Ihnen weitere Referenzen zukommen.
Wir freuen uns über Ihre Nachricht.