DEHN Engineering Services

Wir holen das Beste aus Ihrem Projekt heraus: Unsere erfahrenen Ingenieure unterstützen Sie bei der kompletten Planung Ihrer Blitz- und Überspannungsschutz-Maßnahmen. Nutzen Sie die professionellen Dienstleistungsangebote unserer Engineering Services und stellen Sie durch unsere Experten sicher, dass Ihre Projektplanung präzise, wirtschaftlich und nachhaltig gelingt.

UNSER ANGEBOT:
  • Vor-Ort-Services
  • Risikobewertungen
  • Designs und Planungen für den Blitz- und Überspannungsschutz
  • Simulationen
  • Services im Bereich Arbeitsschutz
DEHN

Alle Vorteile auf einen Blick

01
Weltweit verfügbar

Nutzen Sie unser Full-Service-Angebot zur Planungsunterstützung an allen unseren Standorten rund um den Globus.

02
Technisch fundiert

Schnell, professionell und individuell: Auf die technische Expertise und internationale Erfahrung der DEHN Ingenieure können Sie bei der Planung und Umsetzung Ihres Projekts vertrauen.

03
Projektumfassend

Die DEHN Experten unterstützen Sie umfassend, von der Projektbesprechung über die Planung von Schutzkonzepten und Berechnungen bis hin zur fertigen Schutzlösung.

04
Zeit- und ressourcensparend

Viele Sorgen weniger: Unsere Experten halten Ihnen den Rücken frei und kümmern sich um die komplette Planung Ihrer Blitz- und Überspannungsschutz-Lösung.

05
Maßgeschneidert und normgerecht

Dank der fachkundigen Planung durch unsere Experten können Sie sich darauf verlassen, dass alle spezifischen und normativen Anforderungen erfüllt werden.

06
Aus einer Hand

Diese große Bandbreite gibt’s nur bei DEHN: Unsere Vielfalt an hochwertigen Produkten, Engineering Services sowie weiteren professionellen Dienstleistungen macht uns einzigartig.

Ihre Planung
in Expertenhänden

Unser Dienstleistungsportfolio ist weit mehr als eine Ergänzung zu unseren Produkten. Der Umfang, die Ressourcen und die Expertise, die wir in unserem Full-Service-Angebot rund um Blitz- und Überspannungsschutz vereinen, machen uns einzigartig. Nutzen Sie unsere Services ganz nach Bedarf in Teilleistungen oder geben Sie die Planung komplett in die Hände unserer Experten. Wir holen das Beste aus Ihrem Projekt heraus.

Zahl 1
Zahl 2
Zahl 3
Zahl 4
Zahl 5

Alle Services im Überblick

In welchen Bereichen und mit welchen Leistungen wir Sie bei der Planung Ihres Projekts unterstützen, erfahren Sie hier auf einen Blick.

Two men are next to a ground-mounted PV system. One wears a construction helmet and a clipboard in his hand, which both people point to.
Vor-Ort-Bestandsaufnahme und Projektbesprechung

Für die Blitzschutzplanung nehmen wir vor Ort die äußerlichen Gegebenheiten Ihres Objektes oder Ihrer Anlage auf und besprechen Ihr Projekt mit Ihnen gemeinsam.

Two men shake hands. One is wearing installer's clothing. The other is wearing business attire.
Vor-Ort-Abnahme Blitz­schutz und Projekt­abschluss­gespräch

Im Abschlussgespräch präsentieren wir Ihnen das Ergebnis des ausgeführten Service im Detail. Zudem bieten wir Ihnen auf Wunsch die Abnahme (kein Gutachten) des Blitzschutzsystems an.

A tripod-mounted measuring instrument is aimed at a large-scale industrial plant with chimneys, pipelines, and silos.
3D Laserscanning

Für die Bestandsaufnahme von Objekten oder Anlagen nutzen wir hochpräzise Laserscanner und sorgen für die Aufbereitung und Registrierung von Scans und Punktewolken.

DEHN
Bodenwiderstands­messung

Physikalische Prüfung des Bodens bei Ihnen vor Ort. 

A computer screen shows the user interface of the DEHNrisk tool.
Risikobewertung für Blitzschutz

Durch die Risikoanalyse ermitteln wir, wie hoch die statistische Wahrscheinlichkeit eines Schadens durch Blitzeinschlag an Ihrem Objekt ist.

We see an offshore wind farm on the sea in slightly cloudy weather, with a wind turbine present in the foreground and many more in the background.
Risikobewertung für Blitzschutz bei Windturbinen

Speziell an die Gegebenheiten von Windkraftanlagen angepasst, ermitteln wir in dieser Risikoanalyse die statistische Wahrscheinlichkeit von Schäden durch Blitzeinschlag an Ihrer Windturbine. 

View over the shoulder of a person looking at a laptop screen. It shows the 3D model of a building.
3D Modellierung

Wir erstellen eine zeichnerische Darstellung der Außenhülle des zu schützenden Objektes oder der Anlage in 3D CAD-Dateien.

Two people are sitting opposite each other at a table. On the table are a construction helmet, a pocket calculator and various plans. One person holds a tablet that shows a 3D model of a mobile communications station and both people point to the screen.
Blitzschutz­konzept

Mit Hilfe unserer Spezialsoftware erstellen wir für Ihr Objekt oder Ihre Anlage ein komplettes System für den äußeren Blitzschutz. 

Two hands holding a tablet. The screen shows the circuit diagram of a building with surge arresters drawn on it.
Überspannungs­schutzkonzept

Durch eine Analyse des elektrischen Niederspannungs- oder Kommunikationssystems stellen wir für Sie eine Empfehlung für den Überspannungsschutz zusammen. 

A laptop shows a close-up of an earthing system.
Planung und Simu­lation von Erdungs­anlagen und -systemen

Mittels einer Spezialsoftware simulieren wir die Schrittspannung bei Blitzeinwirkung oder Kurzschlussstrombeeinflussung.

Side view of a man sitting at the desk in front of a PC. The screen shows a 3D visualisation of a building and the representation of the protected volumes.
Schutzraum­überprüfung

Bei der Schutzraumüberprüfung von bestehenden Blitzschutzsystemen stellen wir fest, ob Ihr Objekt oder Ihre Anlage noch komplett im Schutzraum liegt. 

We see a laptop in close-up. The screen shows the user interface of an analysis and planning tool.
Bodenwiderstands­analyse

Daten der physischen Messung werden verarbeitet und mithilfe einer Spezialsoftware ein repräsentatives Bodenmodell nach theoretischen Kurven erstellt.

Graphical representation of a simulation of step voltage.
Erweiterte Blitzschutz­simulation

Mit der Verwendung einer Spezialsoftware simulieren wir das Blitzeinschlagsverhalten und -risiko an Ihrem Objekt oder Ihrer Anlage.

Industrial pipeline with high-voltage transmission tower in the background.
Berechnung und Simu­lation der Hoch­span­nungs­beeinflussung

Durch gesammelte Felddaten und eine spezielle Simulation werden der Status von Wechselstromstörungen entlang Ihrer Pipeline festgestellt und Lösungen dafür entworfen.

A man wearing a safety helmet and high-visibility waistcoat is standing at an electrical installation with a laptop.
DEHNarX

Störlichtbogengefahren bewerten und Schutzmaßnahmen nach dem TOP-Prinzip festlegen mit DEHNarX. Wir überprüfen und optimieren bestehende Schutzmaßnahmen und empfehlen Maßnahmen nach dem neuesten Stand der Technik.

Melden Sie sich jetzt zum DEHNinfo an

Gerne halten wir Sie auf dem Laufenden mit Infos rund um die Themen Blitz- und Überspannungsschutz sowie Arbeitsschutz.

Exklusive Branchen-News und Trends
DEHN Produktneuheiten
Normenänderungen

Unsere Services

Wir unterstützen Sie bei Ihrer Planung ganz nach Bedarf. Neben unserem vielfältigen Dienstleistungsangebot bieten wir auch praktische digitale Anwendungen und Auswahlhilfen, die Ihnen die Planung in Eigenleistung erleichtern.