Überwachung von Windenergie­anlagen

Optimierung von Wartung und Service durch Blitzstrom-Messung

DEHNdetect ist ein Blitzstrom-Messsystem, das sowohl Wolke-Erde-Blitze, als auch Aufwärtsblitze aufzeichnet. Das Condition Monitoring-System speziell für Windkraftanlagen übermittelt Blitzdaten in Echtzeit und ermöglicht die Optimierung von Wartungs- und Serviceeinsätzen.

Lernen Sie das Blitzstrom-Messsystem DEHNdetect kennen und steigern Sie die Verfügbarkeit von Windkraftanlagen.

  • Echtzeitinformationen
  • optimierte Wartungs- und Serviceeinsätze
  • reduzierte Ausfallzeiten
  • optimierte Kosteneffizienz der Anlage
Monitoring of wind turbines
Lightning current measurement for wind turbines

Wozu braucht es die Blitzstrommessung für Windkraftanlagen?

Blitzschäden bleiben bei Windenergieanlagen – On- und Offshore – oft unerkannt, da sie häufig nicht unmittelbar zum Ausfall der Anlage führen. Bei Aufwärtsblitzen bildet der einleitende Langzeitstrom von nur wenigen 100 A die Hauptursache für Schäden wie Ausschmelzungen an den Rezeptoren der Rotorblätter. Solche Beschädigungen gilt es zu erkennen und zu beseitigen, denn langfristig können diese zum Ausfall der Anlage führen.

Condition Monitoring für Windkraftanlagen

Zur Ermittlung der Stärke von Blitzeinschlägen empfiehlt die Norm IEC 61400-24 den Einbau von Mess-Systemen, die auch Langzeitströme erfassen. Mit DEHNdetect behalten Sie alle Parameter eines Blitzereignisses sicher im Blick. Das Blitzstrom-Messsystem kann entweder am Turmfuß oder an den Übergängen von Gondel zu Turm oder Nabe zu Gondel eingebaut werden. Es erfasst Langzeit- und Impulsströme und verschickt nach einem Blitzereignis automatisch eine Benachrichtigung. Unter anderem zeigt die Flügeldetektion an, welches Rotorblatt betroffen ist. Damit können Wartungseinsätze auf Grundlage von detaillierten Daten geplant und optimal vorbereitet werden.

Praktische Verwaltung der Daten

Die Daten werden über eine Mobilfunkverbindung oder über das lokale Netzwerk der Windkraftanlage in eine Cloud übertragen. Hier können alle vorhandenen Systeme zur Blitzstrom-Messung einzeln angezeigt, die Parameter ausgelesen und verwaltet werden. Die Möglichkeit zur Anbindung an verschiedene Monitoring-Systeme erlaubt auch in Zukunft den flexiblen Einsatz. Alternativ ist die Übermittlung von Daten an firmeneigene Server möglich.

Das System erfasst folgende Blitzstromparameter:

  • Impulsstrom [kA]
  • Langzeitstrom [A]
  • Ladung [C]
  • spezifische Energie [MJ/Ω]
  • Anstiegszeit [kA/μs]

Blitz-Informationsdienste können die für Windkraftanlagen kritischen Aufwärtsblitze, sogenannte ICConly-Events, nicht messen. Hier kommt DEHNdetect zum Tragen, denn es erfasst auch Aufwärtsblitze – ein klarer Vorteil bei der Dokumentation von Schäden gegenüber Versicherungen.

Das zeichnet das Blitzstrom-Messsystem DEHNdetect aus

  • Echtzeitinformationen über Blitzereignisse
  • Optimierung von Wartungs- und Serviceeinsätzen
  • Vermeidung von Folgeschäden
  • Reduzierung von Ausfallzeiten
  • Steigerung der Lebensdauer der Windenergieanlage
  • Optimierung der Kosteneffizienz der gesamten Anlage

Das Messsystem besteht aus

Flügel-
raddetektor

Insgesamt können bis zu neun Stück installiert werden, auch an anderen Ableitungen. Sie detektieren bei einem Blitzeinschlag den Blitzstrom und übertragen das Blitzereignis an den Datenlogger.

Messspule
ICC IMP

Sie misst den Impuls- wie auch den Langzeitstrom und überträgt die Messdaten an den Datenlogger.

Datenlogger und Messintegrator

Hier werden die Messdaten ausgewertet und wichtige Ereignisdaten ermittelt. Der Betreiber der Windkraftanlage erhält eventbasiert eine Benachrichtigung. Daraufhin können die Messwerte analysiert werden. Die Visualisierung der Messergebnisse erfolgt über den cloud-basierten DEHNsphere.

Noch Fragen?

Die klären wir gerne persönlich.

Kontaktieren Sie uns

Relevante Normen für den Blitzschutz von Windkraftanlagen

Die IEC 61400-24 behandelt das Thema Blitzschutz von Windenergieanlagen und enthält detaillierte Informationen zur Auswahl von Schutzkomponenten.

Sie empfiehlt den Einbau von Messsystemen, die auch Langzeitströme erfassen.

Downloads

FAQs

Services

Wir begleiten Ihr Projekt von der Planung bis zur Umsetzung und darüber hinaus. Nutzen Sie unser vielfältiges Angebot an praktischen Tools und Services.
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
Welche Themen interessieren Sie noch?

Gleich auswählen und weiterlesen.

DEHNdetect live auf der WindEnergy Hamburg

Erfahren Sie, wie DEHNdetect Zustandsüberwachung und Ereignismanagement für Windenergieanlagen unterstützt. Besuchen Sie uns auf der WindEnergy Hamburg vom 22.-25. September 2026 in Halle B6 | Stand 501